Upgrades, Retrofits, and Plant Modifications


Turbomach offre dei miglioramenti tecnologici per aumentare la flessibilità, il rendimento e l'affidabilità del turbogeneratore e degli elementi ausiliari.

Turbomach offre dei miglioramenti tecnologici per aumentare la flessibilità, il rendimento e l'affidabilità del turbo generatore e degli elementi ausiliari. I nostri esperti lavorano in collaborazione coi i clienti per studiare le modifiche necessarie e gestire al meglio il progetto. Il nostro team coordina tutti i dettagli dallo studio di fattibilità, al disegno tecnico, alla costruzione ed installazione fino alla consegna dei lavori al cliente.
Le modifiche e gli ammodernamenti si estendono dalla semplice modifica all'aggiornamento completo dell'intero impianto, e possono includere:

  • Aggiornamento al sistema di combustione SoLoNOx per ridurre le emissioni
  • Aggiornamenti del sistema di controllo per un comando più utile
  • Aggiornamenti dell'impianto da un sistema monocombustibile ad uno bicombustibile oppure adatto all'utilizzo di combustibile 
    "low BTU" aumantandone la sua flessibiltà
  • Aggiornamenti della turbina per aumentarne il rendimento
  • Potenziamento delle turbine
 

Controls Upgrades
 

If your Turbomach gas turbine package has an older control system, you can upgrade it to the latest controller technolgy through Turbomach's controls retrofit program.
 

A state-of the art microprocessor-based control retrofit system is available from Turbomach that can be used to replace your obsolete or aging control systems. Offered as part of our on-going improvement programs, Turbomach's latest TumaTronicSystem control system offers improved reliability, enhanced operational flexibility, user-friendly interface and expanded communication capabilities that allow for remote control and system management.

Due to its flexibility, we are able to provide TTS controls for:

  • Turbomachinery package
  • Central station
  • Fully integrated vibration and condition monitoring system.

Vibration monitoring allows you to minimize equipment downtime and maintenance costs through early detection and correction of potential malfunctions. These systems are brought to latest standing with controls upgrade. 
 

Benefits

Alone or as part of a larger scope project, Turbomach carefully tailors controls upgrades to meet customer-specific requirements. With an extensive range of options and custom features, your new TTS system will provide you with many benefits, including:

  • Integrated controls
  • Remote network / dial-up display and control
  • Intelligent design automation (IDA)
  • Stop action playback of historical databases
  • Enhanced communications capabilities
     
The Complete Solution

As an experienced Original Equipment Manufacturer in the industrial gas turbine business, Turbomach has been designing, producing, installing and supporting control system upgrades throughout its decades of turbomachinery industry leadership. Over time, we have continuosly developed and grown our controls capabilities with knowledge, innovation, and experience seamlessly exchanged between new design and our existing fleet of more than 800 packages.

Our experience indicates that many customers are most satisified when all of the project details are identified, planned for and managed from project initiation. Thus, Turbomach has created for you the "complete solution" control retrofit program to include:

  • New interconnect wiring
  • Package rewiring
  • Package device upgrades
  • Onsite installation
  • Complete package drawings
  • Operator's guide and parts list

Offices and Facilities